欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无尘室用LCA设备的润滑技术(对应无尘室的LCA-11)

  • 2020.03.17 21:36:02
  • 米思米
  • 2032

   作为减少摩擦,磨损和寿命经时变化的技术,存在有润滑技术。在此,润滑油和润滑脂材料具有重要作用。但是,无尘室(CR)内使用润滑油和润滑脂的话,这类材料也会产生麻烦问题,如附着在作业人员上的二次污染和作为气化气体的污染释放等。
   在此,对适合CR内使用的润滑油和润滑脂进行说明。

   ■ 何为CR用润滑脂

・在无尘室使用的润滑用润滑脂,选定的是低饱和蒸气压润滑脂。

・饱和蒸气压指,饱和后的蒸气压力=有蒸发趋势的压力。

・蒸发指,从液体转变为气体。这样一来,若是润滑脂和油,蒸发这一变化便变为可在CR内作为气体(悬浮微粒)悬浮飞溅的状态。

・因此,最好将不容易蒸发的润滑用润滑脂作为CR用的润滑脂。

・低饱和蒸气压指,蒸气压较低的状态(=向接近真空状态侧转变)。

・低饱和蒸气压润滑脂指,在接近真空侧的环境中,具有不容易气化的润滑脂性质的润滑脂。

  

    ■ 具有代表性的真空用/CR用润滑脂的性质

・真空用/CR用润滑脂的分子结构,全部用氟来使末端饱和,在化学性质上具有极为稳定的特性。(有氟涂层的平底锅解释了,具有即使烧糊了也不容易附着的特性的分子结构模式。)

・为此,对于金属,其化学吸附性极弱。因此,用于轴承和滑动部分时,很多时候是添加防锈剂来使用。

・为这种润滑油时的蒸气压:9x10−5〜1x10−7

・与高温时的一般润滑油的蒸发量比较,得出以下数值。


   ■ 蒸发量 真空用/CR用润滑油 合成油 硅油

    <0.1<1.5<1・・・100℃时(wt%)      <1无法测量<10・・・200℃时(wt%)


   ■ 为了抑制润滑用油/润滑脂类的飞溅

・用于CR用LCA机构的润滑技术和防飞溅措施见下表。


为了抑制润滑用油/润滑脂类的飞溅

手段示例

采用低饱和蒸气压油/润滑脂

选定不容易气化的润滑油/润滑脂

局部排气处理

通过机构结构来进行应对

不要过度供给

防止过多地涂敷后所出现的飞溅。


   下一讲,对污染量测量技术进行说明。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities